This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3480:LM3480反向电流锁存

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856976/lm3480-lm3480-reverse-current-latching

器件型号:LM3480

大家好、我有一个 LM3480、用于在12V 电压下提供 µC μ A 的电流。 由于我想在没有任何12V 电源的情况下使用来自触发器的5V 电源、因此我在 LM3480的(输入和输出之间)上有一个反向肖特基二极管。

遗憾的是、如果触发器打开5V 电压、LM3480会锁存。 如果我通过实验室电源为电路供电、稳压器不会锁存。 如果我在触发器的接通过程中对输入和输出短路、它也不会锁存。 12V 侧的输入 C 为100nF。 是否有任何解决方案来解决我的问题(较大的二极管...) 还是使用具有更好反向保护的稳压器替换稳压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulf、

    您能否提供原理图、以便我们确信我们了解您的设计?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    它是一个简单的原理图、在12V 侧有一些运算放大器、它们共同吸收的电流不超过几毫安。 如果我在二极管短路时从触发器启动了5V 电压、则在开路短路后、I 在12V 侧测量了4.7V 电压、并且未发生锁存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulf、

    是否可以在 LDO 的输出端放置肖特基二极管?
    LDO 输出电压上的阳极和需要+5V 的电路上的阴极?

    如果电流消耗非常低、则压降也非常低。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我可以在 LDO 和 μ µC 之间添加一个二极管、但组装了第一个系列 PCB 并准备就绪... 我将在下一批中执行此操作、但客户等待器件。 唯一的解决方案是告诉他、在连接编程接口之前、他必须使用12V 电压为其供电。 我希望这不是必需的。 凭借所有这些78xx IC、数十年来一直有"好的做法"在它们之间放置一个二极管、在本例中它也起作用。  我认为、现代稳压器 IC 应该具有集成的反向电流保护。

    再次感谢

    乌尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulf、

    一旦线性稳压器的要求已知、就可以根据它提供的架构和内部特性来选择线性稳压器。  许多客户不需要反向电流保护。  但是、对于这些设计来说、有一些线性稳压器可提供设计所固有的保护、但通常需要进行折衷。  可能会导致静态电流增加、压降电压升高、封装尺寸增大或产生其他影响。  对于您的设计中的线性稳压器、您将需要外部二极管、因为您已经将其设计为提供反向保护。

    在设计多个电源为单个电源网供电时、通常会将它们"编码"到共享网络中。
    这样做有多种原因。  其中一个原因是、许多 LDO 无法处理从其输出到输入的较小电压差。  或者、可以知道特定的 LDO 无法处理预偏置事件、在该事件中、它会启动到带电输出电容器等

    对于此应用、我建议使用"代码 OR"方法。  如果您需要反向电流保护、可以使用 TI 的网站选择最适合您的应用需求的组件。  此处是已选择反向电流保护功能的链接。

    http://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html#p2192=Reverse%20Current%20Protection

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的支持和帮助链接。

    乌尔夫