大家好、我有一个 LM3480、用于在12V 电压下提供 µC μ A 的电流。 由于我想在没有任何12V 电源的情况下使用来自触发器的5V 电源、因此我在 LM3480的(输入和输出之间)上有一个反向肖特基二极管。
遗憾的是、如果触发器打开5V 电压、LM3480会锁存。 如果我通过实验室电源为电路供电、稳压器不会锁存。 如果我在触发器的接通过程中对输入和输出短路、它也不会锁存。 12V 侧的输入 C 为100nF。 是否有任何解决方案来解决我的问题(较大的二极管...) 还是使用具有更好反向保护的稳压器替换稳压器?