This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:USB 唤醒时的行为

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856489/tps2544-behavior-when-the-wake-on-usb

器件型号:TPS2544
您好!

我的客户对 USB 唤醒有疑问。 根据数据表的第20页、具体的 CTL 引脚更改如下所示。

1.111 (CDP/SDP2)至011 (DCP-自动)
2.010 (SDP1)至011 (DCP-自动)

这是否意味着当连接唤醒器件并在 S0期间转换至 S3 (4/5)时、TPS2544会保持 CDP 或 SDP1/2而不会自动禁用 DCP?
此致、
Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    我将检查您的问题、并在几天内回答您的问题。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    你是对的。 TPS2544将保持在 CDP/SDP1/SDP2中、并覆盖尝试将器件置于 DCP-Auto 模式的 CTL 引脚。 这将保持数据线路的连接、以便所连接的器件能够将系统从 S3 (休眠状态)唤醒至 S0 (工作状态)。  

    谢谢、

    Emma