请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2544 您好!
我的客户对 USB 唤醒有疑问。 根据数据表的第20页、具体的 CTL 引脚更改如下所示。
1.111 (CDP/SDP2)至011 (DCP-自动)
2.010 (SDP1)至011 (DCP-自动)
这是否意味着当连接唤醒器件并在 S0期间转换至 S3 (4/5)时、TPS2544会保持 CDP 或 SDP1/2而不会自动禁用 DCP?
此致、
Kazuto