This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:两个直流/直流模块和这两个模块的正负将为我提供单个输出。 同样、多一组具有相同的配置。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, TPS2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868640/ucc29002-two-dc-dc-module-and-ornig-of-those-two-will-given-me-single-output-same-way-one-more-set-is-of-same-configuration

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件: TPS2412

一个电源内有两个模块、输出使用 TPS2412进行调节。 还有一个电源可用。 这两个电源必须在负载共享条件和热交换条件下工作。 请建议我是否可以使用 TPS2412和 UCC29002/03。 如果是、如何使用????