请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC29002 主题中讨论的其他器件: TPS2412
一个电源内有两个模块、输出使用 TPS2412进行调节。 还有一个电源可用。 这两个电源必须在负载共享条件和热交换条件下工作。 请建议我是否可以使用 TPS2412和 UCC29002/03。 如果是、如何使用????
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Navneet、
UCC29002具有热插拔功能。 您可以将 UCC29002负载共享控制器与 TPS2412 ORing 轨控制器结合使用。
本文档介绍了一个应用。
www.ti.com/.../slua550.pdf
此致、
Teng
e2e.ti.com/.../3157.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdf
请提供有关原理图的建议。