This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:最小开关电流为200mA

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830814/tps61220-minimum-switching-current-200-ma

器件型号:TPS61220
主题中讨论的其他器件:LM66100

大家好、

我的客户想知道数据表第一页上的"最小开关电流200mA"是什么意思。

在下面的应用部分中、我们可以将 IO 从100uA 应用到50mA。

如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    峰值电流可通过数据表中的"11.2.2.2"进行计算。 而"8.5电气特性"中列出的规格具有"最小值、典型值、最大值"。

    您可以分享一些详细规格、然后我能帮您检查它是否适合您。 输入电压、输出电压和负载条件如何? 是否在启动期间加载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    VIN=1.5V~3.0V、Vout=3.3V/350mA

    如果输入是电池、我们可以采取什么措施来避免输入反向?

    我认为添加负载开关可能是一个想法、您还有其他想法吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    二极管可以正常工作。 如果需要高效率和低输入电压、您可以选择 LM66100等理想二极管。