This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320能否控制 TPS51518RUKR VID0/1?

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320, TPS51518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854599/ucd90320-could-we-control-tps51518rukr-vid0-1-by-ucd90320

器件型号:UCD90320
主题中讨论的其他器件: TPS51518

我们有一个 UCD90320应用请求。

UCD90320能否控制 TPS51518RUKR VID0/1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    VID0/1是一个 VID 信号、用于为电源轨选择不同的设定点。

    UCD90320控制 TPS51518是什么意思?

    UCD90320支持电源轨配置、这意味着每个电源轨都有4组不同的设置点。 2 GPI 信号可以选择应使用哪个轨系统配置。

    如果 VID 信号连接到 UCD90320的 GPI、它可以根据 VID 信号动态切换项目。

    这是否有帮助?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们的 TPS51518应用具有4个电压电平:0.85V、0.9V、0.95V、1V。 我们如何为每个电压电平配置阈值? 例如、如果我要为每个电压配置+-3%、我们应该怎么做? UCD 电流电压输入具有4个配置文件、用于4个电压电平。 阈值应根据每个配置文件进行配置。 VID 输入到 UCD (而不是输出)以选择哪个配置文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅随附的文件、了解如何设置不同的阈值。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们已有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果需要进一步的帮助、请回复。

    此致

    Yihe