Other Parts Discussed in Thread: UCD90320, TPS51518
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90320 主题中讨论的其他器件: TPS51518
你(们)好。
在我的项目中、我们的客户希望使用 UCD90320来判断 PCH 的输入电压(PVNN_PCH_AUX)是否正常?
电源:PVND_PCH_AUX 由 TI TPS51518芯片生成、TPS51518 通过 VID 信号与 PCH 通信。
TPS51518通过 VID 设置为 PCH 提供4种不同的电压(0.85V、0.9V、0.95V、1.0V)。
我们打算将 PCH VID 信号连接到 UCD90320 GPI 引脚、以便 UCD90320知道 PVNND_PCH_AUX 电压电平应为多少。
UCD90320是否可以检查 PVND_PCH_AUX 是否正常?
PVND_PCH_AUX 连接到 UCD Amon 引脚、Intel PCH VID 连接到 UCD DMON 作为 GPI 用途。
请反馈连接是否正确。
谢谢你。
老虎