This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320, TPS51518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857194/ucd90320-ucd90320

器件型号:UCD90320
主题中讨论的其他器件: TPS51518

你(们)好。

在我的项目中、我们的客户希望使用 UCD90320来判断 PCH 的输入电压(PVNN_PCH_AUX)是否正常?

电源:PVND_PCH_AUX 由 TI TPS51518芯片生成、TPS51518 通过 VID 信号与 PCH 通信。

TPS51518通过 VID 设置为 PCH 提供4种不同的电压(0.85V、0.9V、0.95V、1.0V)。

我们打算将 PCH VID 信号连接到 UCD90320 GPI 引脚、以便 UCD90320知道  PVNND_PCH_AUX 电压电平应为多少。

UCD90320是否可以检查 PVND_PCH_AUX 是否正常?

PVND_PCH_AUX 连接到 UCD Amon 引脚、Intel PCH VID 连接到 UCD DMON 作为 GPI 用途。

请反馈连接是否正确。

谢谢你。

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、您可以执行此操作、但建议如下。

    对于 Intel PCH VID 信号、最好与 DMON 以外的 GPIO 连接、以便 DMON 可用于其他用途。

    此致

    Yihe