This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:使用 LM3445时的低调光级别问题

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3445, LM3445EVM-695
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854492/lm3445-low-dim-level-issue-using-lm3445

器件型号:LM3445

我根据应用手册 SNVS570M 使用 LM3445

在较低的 DIM 电平下、降压转换器从调节电流转换为开关晶体管的恒定导通状态。

从应用手册中:

TRIAC°135 μ s 后、DIM 解码器不再控制调光。 此时、LED 将逐渐变暗、原因有两个:

1、VBUCK 处的电压降低、降压转换器耗尽余量、导致 LED 电流 随着 VBUCK 的降低而降低。

2、达到最短导通时间、这会固定占空比、从而降低 VBUCK 上的电压。 从使用 DIM 解码器进行调光到余量或最小导通时间调光的转换是无缝的。 可轻松实现从满负载到低至0.5mA 的 LED 电流。

问题在于、这两种状态之间的 LED 输出不平稳、结果是当从完全关闭缓慢调光时、会出现明显的"噗噗"或"闪光"  

当降压转换器接管时、亮度明显下降。

是否有方法可以调整该点以实现更平滑的转换。  

我认为这需要改变 FLTR1的输入电压或增加偏置电压。

应用手册的原理图第29页在 C3和 D11之间有一个电阻器 R14。

我假设该 R14 会增加较小的电压偏置、对吧?

提前感谢您的任何建议

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    您所描述的是一个上电问题、它与您调光时的问题不同。  在关闭调光器时是否有问题或是否如此平稳?  TRIAC 调光器中有无源组件、可在无负载时使解码器的占空比更高。  当调光器从关闭状态上开时、LED 最初不加载 TRIAC、导致相位角读数高于 LED 打开时的读数。  这会在首次打开时导致闪存。  R14会产生偏移、从而使 LM3445能够在进一步调暗时拉取更多电流。  这将改变调光行为、但闪存问题可能仍然存在。

    如果您有示波器、您可以在首次打开调光器时查看整流交流电、以及 FLTR2和 ASN 以查看导致闪烁的原因。

    如果您将白炽灯泡与 LED 灯并联、在调光和调光时它是否正常工作?  连接 TRIAC 调光器可能很困难。

    您的 LED 堆栈电压是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irwin、

    调光时也会发生这种情况、但可能会出现不同的行为

    添加白炽负载不会改变这种现象。 在具有此功能的控制器件上、当从4%步进至5%级别时、我会实现可预测性。

    添加 R13确实消除了噼啪声、但也改变了所怀疑的模糊曲线。 此外、它还在电平中增加了闪烁。

    我确实示波了'GATE ' 引脚、在4%电平上、它是恒定的高电平、而在5%时、它开始从高电平切换到低电平。

    也许解决方案是添加一个电路来在低于5% DIM 的水平关闭 LED。

    2.4安培时的完全导通状态下的电池组电压为38伏

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    您是否使用谷底填充电路?  如果是、您的电容器值是多少?  我提出的原因是、2.4A 时的38V 是76W。

    LM3445是一款峰值电流感应迟滞控制器、如果电流未达到峰值阈值、MOSFET 将保持导通状态。  如果电感器电流纹波较高、则在该模式下电流可能会跳得相当大、因为 LM3445只会使 MOSFET 保持导通状态。  之所以这样做、是因为可用电压不足以调节电流/达到 LM3445上的峰值电流跳闸阈值。  在它进入此模式之前将其关闭是避免它的一种方法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irwin、

    谷底填充是两级、具有150uF 电容器。 电感值为680uH。

    我没有看到电容器保持电压低于 LED 堆叠电压。

    电感器纹波低于10%。

    我的一个想法是在 FLTR2和接地端之间添加一个电阻器、以有效地降低750mV 电流感应跳闸点、然后减小电流感应电阻器以补偿降低的跳闸点。 这大概会将 DIM 曲线向下稍微移动一点、因此控制器开始进行电流调节时的转换点会降低  

    谢谢  

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    您的设计基于什么数据表?  SNVS570M 是 LM3445的数据表。  您是否了解过发生这些转换时的整流交流波形?  此设计是120 VAC 还是230/240 VAC?

    更改上述内容不会改变任何内容。  如果您将 FLTR2分频、电压将会更低、那么降低电流感测电阻将使电流再次增大。  它实际上将以相同的方式运行。

    如果可以查看您的原理图、我可能会很有用。  添加的电路有助于在调光期间保持三端双向可控硅开关元件导通。  例如、请参阅 LM3445EVM-695。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计基于 SNVS570M 应用手册中有关120 VAC 工作电压的说明。

    我可以通过电子邮件将原理图发送给您、因为其中涉及一些专有 IP。

    我不认为三端双向可控硅开关元件会发生导通、因为我有一个电路驱动风扇、使其电流保持在较低的暗度水平

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    我将关闭此主题、因为我们将通过电子邮件进行通信。

    此致、