我根据应用手册 SNVS570M 使用 LM3445
在较低的 DIM 电平下、降压转换器从调节电流转换为开关晶体管的恒定导通状态。
从应用手册中:
TRIAC°135 μ s 后、DIM 解码器不再控制调光。 此时、LED 将逐渐变暗、原因有两个:
1、VBUCK 处的电压降低、降压转换器耗尽余量、导致 LED 电流 随着 VBUCK 的降低而降低。
2、达到最短导通时间、这会固定占空比、从而降低 VBUCK 上的电压。 从使用 DIM 解码器进行调光到余量或最小导通时间调光的转换是无缝的。 可轻松实现从满负载到低至0.5mA 的 LED 电流。
问题在于、这两种状态之间的 LED 输出不平稳、结果是当从完全关闭缓慢调光时、会出现明显的"噗噗"或"闪光"
当降压转换器接管时、亮度明显下降。
是否有方法可以调整该点以实现更平滑的转换。
我认为这需要改变 FLTR1的输入电压或增加偏置电压。
应用手册的原理图第29页在 C3和 D11之间有一个电阻器 R14。
我假设该 R14 会增加较小的电压偏置、对吧?
提前感谢您的任何建议