This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:满负载时的非正弦电流和异常占空比。

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UCC28019, UCC28019AEVM, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865279/ucc28019a-non-sinusoidal-current-and-abnormal-duty-cycle-at-full-load

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件: UCC28019UCC28180

我将 UCC28019A 用于具有185Vac-305Vac 输入范围和600W @ 450Vdc 输出的设计。

我使用了德州仪器 设计计算器 SLUC117E 来计算建议的组件值。

该电路设计在高达400W 的负载下可完美工作、但在500-600W 负载范围内、交流线路电流变为非正弦电流。

更具体地说、交流线路电流波形似乎在峰值处被削波、但它在450Vdc 时保持稳定的输出电压没有变化。

使用电流探头、我检查了升压电感器电流波形、发现在发生这种现象的交流线路的峰值处、开关占空比不一致。

当电路正常工作时、占空比将随着交流线路电压的形状逐渐变化、但在这种情况下、占空比在一个开关周期到下一个开关周期之间有很大变化、但仅在交流线路峰值附近的区域内变化。

在185-305Vac 的整个输入电压范围内也存在此问题。

如果我将 Rsense 从建议 值100m Ω 降低到50m Ω、则问题消失。

但是、这不是一个可接受的解决方案、因为它将 SOC 和 PCL 阈值增加了2倍、这使得升压电感器设计成为一个问题。

使用 UCC28019的 TI Tina 参考电路模型、我发现我认为原因是什么、即 PIN2 (Vicomp)上的电压过高。

 在600W 负载下、仿真表明 PIN2上的电压达到其最大限制、并导致正弦波形在峰值处发生削波、而正是在我的原型电路中出现不一致的开关占空比时。  

为了尝试验证仿真结果、我在 PIN2和 Pin1之间添加了一个4.3Vzener 和一个5K 电阻器串联、以防止 PIN2电压达到其最大限值。  这确实消除了交流线路峰值处的不一致占空比问题、但也导致交流线路电流波形的交叉失真。

您能否为我提供一些有关如何调整组件值的指导、以便 PIN2电压(Vicomp)不会很快达到最大值?

此外、在查看《UCC28019AEVM 用户指南》第5页时、原理图显示 了连接到 PIN2的未组装组件 R17和 C9、添加这些组件是否是可能的解决方案? 如果是、相关的设计指南是什么。

此致、

Jeff Ferrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    UCC28019A (以及 UCC28180)有一个非线性电流放大器、此放大器的增益取决于由电压误差放大器控制的 M1、M2系数。
    您可以在数据表的第7.2节中看到这种情况的方框图。
    M1是电流环路增益、M2是斜坡斜率。

    您可以使用等式76来计算 M1M2乘积。
    然后、您可以在功率需求最大时计算 M1的值。
    如果 M1过高、电流放大器将饱和、这就是您的应用中发生的情况。
    电流放大器在 ICOMP = 5V 时饱和

    防止饱和的唯一方法是降低 ISENSE 信号 、这意味着降低 RSENSE 电阻器值。

    如果 RSENSE 设置得太高,您将得到如下所示的电流波形:

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的快速响应。

    我查看了我的计算结果、看起来不像 M1或 M2太高。

    对于我的电路设计:M1 = 0.41、 M2 = 0.62、Vcomp = 3.75

    对于 TI 参考设计;M1= 0.484、M2= 0.764、Vcomp= 4.0

    我使用的电流感应电阻器的值(Rsense = 0.100欧姆)对应于峰值为6.6安培 的 ISOC 阈值电流、并且我在峰值电感器电流约为5A 的阈值下遇到此问题。  

    如果电流放大器在这些条件下饱和、这并不 意味着永远无法达到 ISOC 阈值、因此 SOC 功能永远无法工作?  另外,您能否再次确认电流放大器的饱和电压(V ICOMP,PIN2),数据表第6.1节规定   您的上述响应电压为7.5V 与5V?

    此外、您的响应(上面)中的电流波形与我在原型中看到的波形相反。  在您的示例中、电流在 交流线路的峰值处突然增加、在我的场景中、线路电流在交流线路的峰值上被削波(平坦)。

    Jeff。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我想我面临的问题与 Jeff 相同。 首先、我怀疑组装不良和接线不良、因此我重建了整个电路、改进了电源/信号 GND 的布线、尤其是 Isense 信号线、因此到目前为止、一定不会出现任何接地弹跳或任何与噪声相关的问题。 老实说、第一个构建对于 GND 和 Isense 迹线来说不算太差、所以只是一个尝试。

    当我计算出 Vin 范围的 Rsense = 0.146欧姆时、我将 PCL -> IPEAK (* 1.25)设置为大约7安培、这比我真正需要的电流高得多、因为我的目标仅为400W @ 230VAC +/-10%、我不关心85VAC 输入。 主电路中的电感器和元件适合这种高电流、因此我保持此设置并运行测试。 VOUT 设定值为390V、满负载电阻为380欧姆。 轻负载和满载时、Vout 保持在390V、但输入电流在满载附近不是很好。 我听到电感器因开关不一致而产生的不良噪声、因此我仔细查看了波形。 我看到电感器电流在3-3.5安培时开始"削波"、在示波器上为2.5ms/div。 然后、我更加仔细地查看了波形(25us/div、具有时间延迟以查看峰值电流)、并意识到在一个完整的关闭周期之后、有两个~70%的占空比。 因此、在电流峰值时、占空比模式为70%-70%-0%。 当占空比为0%时、电流会大幅下降、然后两个70%的电流会尝试再次升高、但在峰值时、0%会再次流入、并保持上升、直至半正弦波的下降侧。

    因此、我和 Jeff 的情况中的波形看起来是相同的、但与 John 的答案中的波形不同。

    我做了很多事情来解决这个问题、但没有什么帮助。 最后、我在分流器中添加更多并联元件、将 Rsense 除以0.11欧姆、问题开始消失、但仍然不是最好的。 它闻起来像是错误触发 PCL。

    数据表中未提及确切的 ICOMP "饱和"、仅定义了绝对最大值、但除此之外还有"由于内部驱动电路、可达到7.5V +/-6%"文本、这并不意味着这是放大器的正常最大输出。

    稍后在"6.5电气特性"中、有一个与最小占空比(PWM 下的 Dmin 部分)相关的测试条件、其中 ICOMP=6.4。 因此、似乎不应在5V 时出现 ICOMP 饱和、否则现场的实际数据表很差或不是最新的。

    这个问题的另一个有趣之处是、当我施加较轻的负载时、例如560欧姆、即使在110VAC 输入下也不会出现问题、 但在这种情况下、电流高于230VAC 输入时380欧姆负载的情况-我使用第一个0.146欧姆 Rsense 进行了检查。 因此,这不能是错误的 PCL 触发(因为噪音),也许这确实是控制环路的问题,但 Jeff 和 I,我们没有超出数据表的规格。

    我附了一些图片、对质量很抱歉、但我只有示波器屏幕的手机照片。

    首先、当问题出现时、可以远视电感器电流。

    电流峰值为~3A。

    开关在顶部就像这样(不是在同一天进行、而是在相同的情况下进行):

    现在、在考虑 ICOMP 电压饱和后、我使用0.11欧姆 Rsense 在引脚2 (ICOMP)上进行了测量、Rsense 仍然过高、但不一致的电流波形宽度更窄。 该放大器似乎真正在5V 时饱和。 那么、当状态为6.4V 的 Dmin ICOMP 时、数据表会显示错误。 那么、这是否意味着、如果我们想要大于350W 的功率、我们无法保护电路过流(设计示例)? 数据表指出使用此 IC 时功率大于2kW。

    此致、

    Gyula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gyula、

    感谢您发布示波器图片。  您记录的结果与我的结果几乎相同。

    Jeff。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流放大器的绝对最大电压为7.5V、 最大线性范围为5.6V。

    如果您检查波形峰值处的 ICOMP 值、您应该会发现放大器饱和。
    防止这种饱和的唯一方法是减小电流感应电阻器、从而降低 ICOMP 的值。
    UCC28180存在相同的问题、但已修改计算器以计算正确的 Rsense。
    UCC28019A 计算器尚未修改。

    您应该能够在电流波形上看到 PWM 处于最大值、而这正是电流的平坦顶部形状。

    我认为我所连接的波形在饱和方面不如其他波形严重。

    在任何情况下、您的观察结果都是正确的。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您确认电流放大器部分的线性工作范围。

    是否有任何方法可以将 Vicomp (PIN2)计算为 Visense 的函数(pin3)或栅极驱动占空比的函数?

    Jeff。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您确认电流放大器部分的线性工作范围。

    是否有任何方法可以将 Vicomp (PIN2)计算为 Visense 的函数(pin3)或栅极驱动占空比的函数?

    Jeff。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您可以使用 UCC28019A 数据表中的等式76至94来计算电流放大器增益。

    使用这些公式、您可以了解输入(引脚3 ISENSE)和输出(引脚2 ICOMP)之间的关系

    这些公式在 V (ICOMP)= 5.6V 时有效

    这将为您提供 V (ISENSE) = 5.6/G 的最大值、其中 G 是放大器的增益。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我一直在研究公式76-94、但我一直无法确定如何确定电流放大器的增益(G)。

    公式76为 我的设计得出 M1M2值为0.239V/us。

    使用公式81-89、我创建了图27的高分辨率版本、其中包含表格数据、发现如果 M1M2 = 0.239、则 Vcomp = 3.71V

    因此 M1 = 0.403 、M2 = 0.597

    根据数据表第11页的功能方框图、它看起来像参数 K1 (K1 = 7)和 M1设置电流放大器增益、但我找不到定义如何使用 K1和 M1来计算 G 的公式

    您能给我提供合适的公式吗?

    此外、数据表公式92、93、94引用了"非线性增益变量 M3"、但在数据表中的其他位置找不到 M3。  M3的意义是什么?

    Jeff。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我一直在研究公式76-94、但我一直无法确定如何确定电流放大器的增益(G)。

    公式76为 我的设计得出 M1M2值为0.239V/us。

    使用公式81-89、我创建了图27的高分辨率版本、其中包含表格数据、发现如果 M1M2 = 0.239、则 Vcomp = 3.71V

    因此 M1 = 0.403 、M2 = 0.597

    根据数据表第11页的功能方框图、它看起来像参数 K1 (K1 = 7)和 M1设置电流放大器增益、但我找不到定义如何使用 K1和 M1来计算 G 的公式

    您能给我提供合适的公式吗?

    此外、数据表公式92、93、94引用了"非线性增益变量 M3"、但在数据表中的其他位置找不到 M3。  M3的意义是什么?

    Jeff。