This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088:当它产生输出负载时、将输出电压从5.5V 降至0V。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857075/lm25088-drop-output-voltage-from-5-5v-to-0v-when-it-make-output-load

器件型号:LM25088

尊敬的先生:

我的客户对 LM25088有一些问题。

它们更改了 PCB 布局、但具有输出负载时输出电压会下降。 布局之前工作良好。

您能否查看原理图和布局。

条件

输入电压:15V

输出电压:5.5V

输出电流:3A

我们在原理图中添加了输出电容470uF。

e2e.ti.com/.../TI_2800_DC_2D00_DC_2900_.pdf

新布局

旧布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有看到两种布局之间有太大差异。

    您能否测量 Vin、Vo、SW 波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neal:

    请检查随附的波形。

    通道1:输入电压

    通道2:输出电压

    通道3:开关

    VIN:15V、VOUT:5.5V、无负载

    VIN:15V、VOUT:5.5V、Iout:1A

    VIN:20V、VOUT:5.5V、无负载

    VIN:20V、VOUT:5.5V、Iout:1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的波形不清楚、因此我只能猜测发生了什么。

    所有电路板的行为是相同的、还是仅一个电路板? (我想确保正确焊接每个组件、例如 R303)

    要获得清晰稳定的波形、建议使用通道3触发器、单触发器、1M 个样本(而不是10k)。  

    对于布局、我不熟悉您使用的软件、请确保由 C300、Q200、D200、R303形成的环路较小。  

    此外、这两种布局的区别是什么?