This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:反馈比较中的光耦合器带宽

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829846/lm5170-q1-photo-coupler-bandwidth-in-feedback-comparison

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170

您好 TI 团队

我们有一个将在 LM5170-Q1中进行设计的项目。

我们需要高精度/精确的外部电流感应、这是一个问题。

我们将外部电流感测电路设置为电压输出正端口(作为 电流感测电路的接地端)。

LM5170的接地端设置为 电压输出负端口。

那么、两个器件具有不同的接地端、我如何连接它们?

如果我们使用 光耦合器/光耦合器、系统带宽将受到它的限制。

www.youtube.com/watch

我可以用另一种方法连接两个电路、但接地不同吗?

或者如何求解耦合器/光电耦合器的带宽?

顺便说一下、外部电流用于整个系统、信号将传递到 LM5170-Q1 (内部电流环路)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun Hong、

    感谢您考虑使用 LM5170。  您真正想要做什么并不是很清楚。  您不必使用光耦合器。  电平位移可以执行作业。  在我们提出建议之前、您能否展示您的系统方框图、以及您希望 LM5170在此系统中具体执行什么操作?   

    如果您不想在 e2e 中披露、可以联系您所在地区的 TI FAE、以便我们与 FAE 合作吗?

    谢谢、

    应用 工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们有两个参考接地、控制和电流感应是12VA (Vo+)。

    LM5170参考接地为12VS (Vo-)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为此处不需要光耦合器。  您可以使用电平位移电路、如随附的 below.e2e.ti.com/.../Levelshift-Sensing.docx 文件中所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    谢谢你。

    您是否有任何关于换档传感的文章或论文?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    修正: 我漏掉了电平位移电路中的连接。  请丢弃前一个并使用随附的。

    我没有任何文章、但想法是直接的。  两个 Vbes 被消除、所有差分电压 V1施加到顶部电阻器、从而产生 IC =V1/R

    假设晶体管 HFE 为高电平(通常>100),则 i=~Ω IC,V2 =ix R =~Ω V1

    e2e.ti.com/.../Vout-Level-Shift-Sensing.vsd

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以使用差分放大器来解决它吗?

    https://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp_5.html

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  为了更好地考虑成本、我建议使用电平位移电路。 但是、差分放大器也应该起作用。  

    谢谢、

    Youhao