主题中讨论的其他器件: LM5170
您好 TI 团队
我们有一个将在 LM5170-Q1中进行设计的项目。
我们需要高精度/精确的外部电流感应、这是一个问题。
我们将外部电流感测电路设置为电压输出正端口(作为 电流感测电路的接地端)。
LM5170的接地端设置为 电压输出负端口。
那么、两个器件具有不同的接地端、我如何连接它们?
如果我们使用 光耦合器/光耦合器、系统带宽将受到它的限制。
我可以用另一种方法连接两个电路、但接地不同吗?
或者如何求解耦合器/光电耦合器的带宽?
顺便说一下、外部电流用于整个系统、信号将传递到 LM5170-Q1 (内部电流环路)。
谢谢