This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070 PFC 控制器过流错误

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856316/ucc28070-ucc28070-pfc-controller-over-current-error

器件型号:UCC28070

您好!

我尝试使用 PFC 控制器设计交流/直流控制器。 我使用 ucc28070pw 控制器。  我制作一个原型并遇到问题。  

1) 当断开以加载 PFC 时、PFC 正常运行输入:115VAC 输出:400VDC、但当将 PFC 连接到加载并消耗电流输出电压时、输出电压转换为160VDC。  

在我看来、控制器不会增加占空比范围、控制器的行为与过流保护类似。

实际上、我使用 TI 应用手册进行参考设计。

附加文件您可以看到设计文件。 e2e.ti.com/.../UCC28070_5F00_Sematic.pdfe2e.ti.com/.../UCC28070_5F00_Sematic2.pdfCan您可以查看设计动态并指导我了解电流感应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dogan

    您能否在此处发布原理图和 PCB 布局(Gerber 文件正常)、我可以查看它们、看看我是否可以找到任何东西。 否则、您能否发布 CS 信号的屏幕截图- CSA 和 CSB。

    最后、您能否加倍、仔细检查您的 CSA 信号是否来自由 OUTA 控制的 MOSFET、而 CSB 信号是否来自由 OUTB 控制的 MOSFET。 我知道这听起来很明显,但这是过去发生的。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好线圈、

    是的。 CSA 和 CSB 信号会发送到控制器、但会产生一些高频噪声。 它是否容易被噪音所影响?  PKLMT、VREF、VSense 和 VINAC 信号也通过 recommands 值传入控制器。  

    附加文件您可以看到 Altium Designer 的原理图和 PCB 文件。 同时也是 Gerber Files.e2e.ti.com/.../Project-Outputs-for-ACDC_5F00_Lancer_5F00_Beta_5F00_PCB_5F00_2.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dogan

    我看了一下您的布局-我明天会尝试花更多的时间来看看它、但现在我发现的主要问题是、UCC28070引脚16的接地线迹很长。 理想情况下、它将通过引脚 A 连接到接地平面。

    您应该尝试通过移除栅极驱动电阻并将 MOSFET 栅极连接到其源极来关闭 B 通道。 这将使电路板当然可以处理的功率减半、但会消除从一个通道进入另一个通道的任何干扰。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我考虑使用齐纳二极管作为电流感应变压器的输出。 33伏齐纳二极管仅用于反向电压保护? 它必须恰好为33伏吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dogan

    二极管用于限制 CT 二次侧的复位电压、33V 值并不重要。 我尝试找到有关 CT 重置的良好参考、但失败了、因此下面是一个快速摘要。

    在导通期间,次级电流流入整流器二极管和电阻器时,次级侧将会形成一个特定的电压*秒乘积-如果在100kHz 下有一个以95%占空比运行的功率级,可能大约为1.7V*9.5us。 这个 V*s 乘积将导致变压器磁芯中的磁通量变化、必须在下一个周期开始前将其复位为其初始值。 如果磁芯磁通的变化量与1.7V*9.5us 成正比,那么我们必须应用相同的伏秒乘积来重置磁通。 在给定10us 周期时间的情况下、我们有0.5us 的时间来重置内核、这将需要施加大约32V 的电压。

    可以使用一个简单的电阻器,产生的电压为 Imag*Rreset。 高值 Rreset 会产生高电压。 或者、您可以使用齐纳二极管钳制电压、并接受复位可能需要更多时间。 在前面的示例中、33V 齐纳二极管将在0.5us 内复位、16V 齐纳二极管将在1us 内复位内核、但这不允许您以95%的电压运行。 本质上、复位电压和复位时间之间存在折衷。

    希望这对您有所帮助。

    此致

    Colin