This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:转换器的 CISPR32 EMI 问题

Guru**** 2536900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867289/tps54531-cispr32-emi-problems-with-converter

器件型号:TPS54531

您好!

过去的 EMI 测试 CISPR32表明、30MHz 至150MHz 的宽带干扰不符合使用 TPS545351的设计限制。

组件与 EVA 模块相同、电路原理图相同。

布局与 EVA 模块类似。

与 EVA 模块不同的是、在2x47uF 陶瓷电容器之后、转换器输出端直接有一个3300uF 的负载电容器。

a)是否存在对电解电容器这种负载的异议?

b)如果没有异议、可能是导致 RF "噪声"的原因。

Rgds


Friedrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    超过 EMI 限制的频率是多少?  

    您可以添加缓冲器电路以查看是否有改进。

    请共享 SW 波形以检查尖峰电压和 振荡 频率。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    有多个频率超出限值或接近限值(基于此、我们只执行了范围30...1000、只有一个位置)。 频率范围为30...150 (200) MHz。

    我应该添加哪种缓冲电路? 在哪里? 我记得、AppNote 不建议使用缓冲器。

    Rgds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    已连接 PIN8/PH 上的波形。 开关频率为606kHz、但开关波形中的正弦部分为3.9MHz、源未知。 输出保持稳定5V、没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Friedrich、

    您观察到的波形是在非连续导通模式(DCM)下运行的非同步降压转换器的特征。  当电感器电流降至零 A 时、输出的回路将振铃、如图所示。 将负载电流增加到 p-p 电感器纹波电流的一半以上将导致 TPS54531在 CCM 下运行、并且不再出现振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的回答。

    增加负载是完全不同的、因为该设计需要0.5A 和5A 之间的负载电流。 这意味着转换器将在 DCM 模式和 CCM 之间切换、或者将在两种模式下以不同的应用运行。

    1、可以合理地假设这种振铃导致30...150MHz 之间的射频问题?

    2.除了进入 CCM 之外,是否还有减少振铃的可能性? 在之前的一个帖子中有一个 EMI 解决方案。 此解决方案是否有助于减少初始过账中提到的振铃和射频问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Friedrich、

    检查频谱分析中的峰值。  它们的谐波是否为~3.9MHz?  另请查看高侧 FET 导通和关断时在上升沿和下降沿发生的振铃。  您的频谱峰值是否是该频率的倍数?  它们是基波开关频率的倍数吗?  如果它们是3.9MHz 的谐波、则消除这种情况的唯一方法是保持在 DCM 之外。  值较大的电感器将降低 DCM/CCM 阈值电流。  如果它们是上升沿和下降沿处 HF 振铃的倍数、则缓冲器将有所帮助。  如果这是开关频率的基本原理、则需要在输出端额外增加 HF 旁路。  您的电感器是否已屏蔽? 布局看起来基本上还可以。  可能是引导电容器布线过长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的快速响应

    是的、射频问题会出现在多个频率下。 观察到的振铃频率约为3.9MHz、倍数在此间隔处大致间隔。 上升沿和下降沿的振铃频率约为100Mhz、也在30...150MHz 频带范围内。 大致上会在温度变化时测量这些变化、变化不大、但它们会发生变化。 因此、射频问题可能来自这两种影响。 由于电源也通过长度约为50cm (2ft)的电缆进行分配、因此可提供非常好的发送天线。 基波开关频率为606kHz、因此-是的、射频问题也可能是该频率的谐波、但我怀疑这在这里是相关的。

    使用的电感器与 EVM 中使用的电感器相同、完全相同的供应商器件型号、采用屏蔽。 与其他屏蔽式电感器(也与相同和其他供应商)的效果相似。

    不处于 DCM 状态将导致转换器发生变化、负载可能会在0.2A 至5A 的范围内变化。 测试了1KR 并联到电感器、变化不大、仍需测试缓冲器(电容值不在手边)。

    不同的开关可能会有所帮助? 如果是、那么0、2A 至5A 范围内的哪一个?

    此致、我们诚挚向您表示感谢

    Friedrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新? 添加缓冲器电路后会怎么样?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为没有其他问题、我将关闭此主题。 谢谢。

    肖恩