主题中讨论的其他器件:TPS5430、 LMR23625、
请查找随附的仿真、其中显示了 Zeta 降压/升压转换器的实现方案、其中10V < Vin < 13V、Vout = 10V、Iout ~= 1A。
该仿真基于 TPS5430 (也是 TINA 参考设计)、因为它具有可用于反相降压/升压配置的 TINA 模型。 该仿真在大约30秒内快速运行。
D1/C3是反相降压/升压组件、而 C5/D2是 Zeta 特定的整流器和功率传输电容器、使其作为同相降压/升压运行。 我没有优化任何值、只是将这些值组合在一起以验证它基本上可以正常工作。
我想在此拓扑中使用 LMR23625或 LMR23630。 由于 Zeta 拓扑中的 LMR236xx 器件的模型存在限制、因此我无法对其进行仿真、因此我在此询问您是否在以这种方式运行时遇到任何问题?
谢谢、Best、Steve