This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:Zeta 转换器降压/升压实现

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430, LMR23625, LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856278/lmr23630-zeta-converter-buck-boost-implementation

器件型号:LMR23630
主题中讨论的其他器件:TPS5430LMR23625

请查找随附的仿真、其中显示了 Zeta 降压/升压转换器的实现方案、其中10V < Vin < 13V、Vout = 10V、Iout ~= 1A。

该仿真基于 TPS5430 (也是 TINA 参考设计)、因为它具有可用于反相降压/升压配置的 TINA 模型。  该仿真在大约30秒内快速运行。

D1/C3是反相降压/升压组件、而 C5/D2是 Zeta 特定的整流器和功率传输电容器、使其作为同相降压/升压运行。  我没有优化任何值、只是将这些值组合在一起以验证它基本上可以正常工作。

我想在此拓扑中使用 LMR23625或 LMR23630。  由于 Zeta 拓扑中的 LMR236xx 器件的模型存在限制、因此我无法对其进行仿真、因此我在此询问您是否在以这种方式运行时遇到任何问题?

谢谢、Best、Steve

e2e.ti.com/.../TPS5430-Zeta-Converter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以从 Webench 导出 TINA、然后进行仿真。 我认为 LMR23630适合在该应用中使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 LMR23630时、Webench 不支持反相降压升压或 Zeta 配置。

    产品页面上提供的 LMR23630仿真模型不支持反相降压/升压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Steve、

    您可以将 Webench 模型导出到 TINA 以获取 IC 模型。 然后、您可以将其配置为降压/升压。

    https://www.ti.com/lit/mo/slvmay6a/slvmay6a.pdf

    此外、对于您的电路、如果您使用 C5 (10U)、则它是 Fly-Buck-Boost。 我认为这是更好的拓扑、因为它节省了一个电容器。 你怎么看?

    http://www.ti.com/lit/an/slva369a/slva369a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal-

    您是否认为 Webench 模型与产品页面上的模型不同?

    请参阅我之前有关使用 LMR23625构建具有隔离式输出的 Fly-Buck-Boost 的主题 、https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/852030

    我可以尝试您的建议、但我想知道为什么这些模型会有所不同?

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal-

    我在 LMR23625中使用了 Webench 中的模型。

    好消息:我在开始这一主题时、似乎在我的 Zeta 转换器中工作。

    坏消息:它不适用于我在上一篇文章中提到的 Fly-Buck-Boost 转换器。

    我会做更多的工作、但也很高兴知道 Fly-Buck-Boost 有什么问题。

    我连接了 Zeta 转换器。

    Steve

    e2e.ti.com/.../LMR23625-Zeta-Converter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Steve、

    我看到了您的电子邮件、让我们通过电子邮件进行讨论。