This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3606-33:开关阈值查询

Guru**** 2579465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3613-01, TPS3606-33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828186/tps3606-33-switching-threshold-inquiry

器件型号:TPS3606-33
主题中讨论的其他器件:TPS3613-01

您好!

我在电池供电设计中使用 TSP3606-33 IC。 在我的设计中、器件的 Vdd 连接到来自主电池组的3.3V 稳压电源。 我的应用具有一个次级"备用电池组"、也可调节至3.3V。 此稳压备用电池连接到器件的 Vbat 引脚。  我希望 TSP3606-33的 VOUT 在 Vdd 引脚降至3.3V 以下时切换到稳压 Vbat 源。

数据表第5页包含以下语句:"Vbat 仅在 Vout 低于 Vswn 且 Vbat 大于 Vdd 时(通过2 Ω 开关)连接到 Vout。" 我在数据表中看到 Vswn 通常为2.93V + 2%、即~2.98V。 因此、这似乎表示在 Vout <~3V 时器件才会切换。 我在设计中看到的行为是、Vdd 必须降至< 3.0伏才能使开关发生、这符合我对数据表的理解。 但是、这对于我的设计而言是有问题的、因为 TSP3606-33 IC 的输出电压为需要~3.3V 电压的电路供电。

因此、我希望 TSP3606-33 IC 在 Vdd 降至3.3V 以下时进行切换。 然而,我不清楚这部分如何能够实现这一行为。 如果可以的话、我很乐意分享我的应用原理图。

我感谢您的任何帮助。

谢谢你。

-Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    您的理解是正确的。 这是因为3.3V 标称电压轨的常见欠压跳闸点通常比标称电压轨低~7%至~11%、因此阈值为2.93V。 在该器件型号中、2.93V 阈值是固定的。 您需要切换到此器  件的可调阈值版本 TPS3613-01、该版本在 SENSE 引脚上使用1.15V 阈值、并且由于器件精度的原因、您可以使用外部电阻分压器将阈值设置为任何更高的电压+/- 1.7%。 为了实现更严格的容差、您需要使用更精确的电阻器。 因此、如数据表第一页所示、使用 SENSE 通过电阻分压器监测 VDD 上的电压、当 SENSE 引脚降至1.15V 以下时、器件将切换至备用电池。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3613-01.pdf

    请告诉我这是否能满足您的需求。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢您提供的信息、并确认我对 TPS3606-33功能的理解是准确的。 我将查看 TPS3613-01器件的数据表、非常感谢您为我的应用推荐了该替代器件。 考虑到我要实现的开关阈值、这似乎是更适合我的应用的器件。

    我是否可以将手动开关控制引脚和外部比较器电路与 TPS3606-33器件配合使用以实现我所需的功能? 我提出的原因是、我的实验室有近60个板可实现 TPS3606-33器件。 此设计很旧、是我继承的设计、我最近才发现2.93V 开关阈值的问题。 因此、如果可能、我愿意破解这些电路板、以尝试实现我正在寻找的开关行为。 但我怀疑这是不可能的、因此有必要使用正确的部件重新设计电路板。 但是、我确实想问是否可以使用 TPS3606-33器件上的手动开关控制引脚来实现我在该设计中寻找的功能和开关阈值行为。

    再次感谢您的帮助和时间。

    -Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    如果您可以控制 MSWITCH、以便在需要时精确连接到 VDD、则该选项会起作用、仅低于3.3V、但该器件本身无法实现、我认为需要其他组件。 我可以想到的一种解决方案是利用 PFI、PFO 引脚。 PFI 引脚连接到基准电压为1.15V 的内部比较器。 使用电阻分压器、您可以将 PFI 连接到 VDD 以监控 VDD、并在 VDD 降至所需阈值以下仅低于3.3V 时使 PFO 跳闸。 当 PFI 降至1.15V 以下时、PfO 引脚将降至逻辑低电平、因此 PfO 引脚必须连接到一个开关、在这种情况下将 MSWITCH 拉至 VDD。 您将必须确定重新设计电路板或在 PFI 中添加电阻分压器和 PFO 输出端的 FET 加上拉电阻器之间的更好折衷。

    TPS3613-01采用相同的封装和引脚数量、引脚排列略有不同。 根据电路板的不同、也可以对电路板进行返工以直接替换 TPS3613-01。

    如果您需要任何这些选项的帮助、请告诉我、我很乐意为您提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我同意您对 PFI 和 PFO 引脚以及 Mswitch 的建议和使用、尝试在 TPS3606-33器件中实现接近~3.2V 的开关过压。 幸运的是、我所使用的设计确实使用 PFI 和 PFO 引脚以及电阻分压器网络来设置 PFO 输出的跳闸电压。 电路板上还有一个 MOSFET、其栅极由 TPS3606-33器件驱动 PfO。

    我已尝试将 TPS3606-33的"切换"连接到设计中 MOSFET 的漏极。 此 MOSFET 的栅极连接到 PFO、源极连接到接地。 漏极从 TPS3606-33上拉至 Vout。 上拉电阻由外部模块提供、我不知道确切的值。 因此、当 PFO 为高电平时、MOSFET 的漏极和"切换"都接地。 当 PFO 变为低电平时、"切换"应被拉高。 但是、我注意到"切换"会以某种方式使 MOSFET 的漏极负载、并防止其升高到 Vout。 我检查了数据表、但找不到"切换"的输入阻抗? 如果我断开此 MOSFET 漏极的"切换"、它将正常工作、并在栅极(由 PFO 驱动)为低电平时变为高电平。 因此、我认为"切换"输入阻抗与连接到 MOSFET 漏极的上拉电阻的组合会形成一个电阻分压器网络、以防止漏极电压上升到 Vout。

    谢谢你

    -Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    上拉电阻必须较低、以便为 MSWITCH 提供强大的上拉电阻。 此外、第6页数据表中的 MSWITCH 部分的状态是将 MSWITCH 连接到 VDD 以切换到电池模式、而不是将 MSWITCH 连接到 VOUT。 您能否确认 MSWITCH 是否通过上拉电阻器而不是 VOUT 连接到 VDD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您可以很好地指出、MSWITCH 必须通过强上拉电阻器上拉至高电平、并且它也必须拉至 VDD。 遗憾的是、我所使用的设计将 MOSFET 的漏极连接到一个连接到 VOUT 的上拉电阻器。 因此、我认为通过尝试在 Vdd 降至3.3V 以下时将 TPS3606-33从 Vdd 切换到 VBAT 将不会对我有效。 我想我必须重新设计电路板并使用正确的器件。

    非常感谢您的帮助和回答我的问题的时间。

    谢谢、

    -Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    我们随时为您提供支持。 祝您设计顺利、如果您需要其他任何东西、请告知我们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、感谢您的帮助和支持。

    -Sean