主题中讨论的其他器件:TPS3613-01、
您好!
我在电池供电设计中使用 TSP3606-33 IC。 在我的设计中、器件的 Vdd 连接到来自主电池组的3.3V 稳压电源。 我的应用具有一个次级"备用电池组"、也可调节至3.3V。 此稳压备用电池连接到器件的 Vbat 引脚。 我希望 TSP3606-33的 VOUT 在 Vdd 引脚降至3.3V 以下时切换到稳压 Vbat 源。
数据表第5页包含以下语句:"Vbat 仅在 Vout 低于 Vswn 且 Vbat 大于 Vdd 时(通过2 Ω 开关)连接到 Vout。" 我在数据表中看到 Vswn 通常为2.93V + 2%、即~2.98V。 因此、这似乎表示在 Vout <~3V 时器件才会切换。 我在设计中看到的行为是、Vdd 必须降至< 3.0伏才能使开关发生、这符合我对数据表的理解。 但是、这对于我的设计而言是有问题的、因为 TSP3606-33 IC 的输出电压为需要~3.3V 电压的电路供电。
因此、我希望 TSP3606-33 IC 在 Vdd 降至3.3V 以下时进行切换。 然而,我不清楚这部分如何能够实现这一行为。 如果可以的话、我很乐意分享我的应用原理图。
我感谢您的任何帮助。
谢谢你。
-Sean