主题中讨论的其他器件: PMP7282、 LM555、 LM5143-Q1、 LM5143
您好!
我将设计一个具有两个 LM5116的降压转换器。我需要高电流。 因此,我将使用同步设计。
我发现的设计是两相降压转换器(PMP7282两相降压转换器)。 我打算将此设计作为参考。
*我的输入电压为单相直流。 在单相同步设计中、我应该注意什么?
*在我发现的双路设计中,两个 IC 都有单独的 EN 和 UVLO 输入。 同步设计中是否有可使用的引脚? 例如、EN 和 UVLO 输入是否可以同时使用同步设计?
*外部设计的误差比较器。 我应该更改吗?
*同步时钟由 LM555生成。 但是、两个 IC 之间产生了相位差(180度)。 这种相位差是否是两相逆变器的特定设计?