This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:关于同步降压转换器设计

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, PMP7282, LM555, LM5143-Q1, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853897/lm5116-about-the-sync-buck-converter-design

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: PMP7282LM555LM5143-Q1LM5143

您好!

我将设计一个具有两个 LM5116的降压转换器。我需要高电流。 因此,我将使用同步设计。

我发现的设计是两相降压转换器(PMP7282两相降压转换器)。 我打算将此设计作为参考。

*我的输入电压为单相直流。 在单相同步设计中、我应该注意什么?

*在我发现的双路设计中,两个 IC 都有单独的 EN 和 UVLO 输入。  同步设计中是否有可使用的引脚? 例如、EN 和 UVLO 输入是否可以同时使用同步设计?  

*外部设计的误差比较器。 我应该更改吗?

*同步时钟由 LM555生成。 但是、两个 IC 之间产生了相位差(180度)。 这种相位差是否是两相逆变器的特定设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    如果 Vin-max 小于65V、请考虑 LM5143-Q1两相控制器。 与两个 LM5116控制器相比,这是一种更高的性能和更易于实施的解决方案。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim。

    输入电压必须支持80伏。 这两个阶段到底是什么? 相位差是否仅用于性能目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    LM5143-Q1数据表提供了有关使用两相作为降压稳压器解决方案的更多信息。 基本上、这两个相位中的每一个都承载一半的负载电流、从而导致散热和更小的功率级组件。 此外、由于两相的工作间距为180度、因此输入和输出电容器中存在纹波电流消除功能、从而降低电压纹波。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您提供信息。 、

    我必须使用 lm5116、因为我的输入电压将很高。 我将参考 PMP7282。  在 PMP7282上、两个 IC 都是分立式设计的。 我需要同时控制 UVLO 和 EN 引脚。 至少我应该能够同时使用这些引脚。这就是我要学习的内容。

    lm5143应用程序没有问题。 我理解、但正如我说过的、我无法使用它。

    您对 lm5116有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    您可以遵循 PMP7282两相设计的原理图连接、并根据80V 最大输入电压的需要更新 FET 选择(即使用100V FET)。 根据输出电流要求、每相一个高侧和一个低侧 FET 可能就足够了。  将 EN 引脚连接在一起以同时启用两个 IC 可能是有益的。 此外、将 UVLO 引脚与一个 UVLO 分压器连接在一起可确保两个相位都以相同的输入电压阈值启动。  

    此致、

    Tim