请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24250 e2e.ti.com/.../bq24250-chareg-and-end-of-charge-indication.pptxHi、
金牌服务是使用 BQ24250实施充电状态监控器
通过使用 STAT 引脚、我们可以获得充电 LED、但我还希望 LED 显示充电完成的时间(已连接电源且无充电)。
为此、我们认为 STAT 引脚在无充电情况下处于高阻态、因此我们可以将其连接到弱上拉电阻、然后通过 N-FET 连接到 LED。
请提供建议
(LDO_CH 是 LDO 输出[引脚 F4])