This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:输入电源关闭时 SW 节点是否处于高阻抗模式?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831303/tps562200-is-sw-node-in-high-impedance-mode-when-input-power-is-off

器件型号:TPS562200

您好!  

我正在考虑使用 TPS562200将12v 转换为5V 电源。

在某些情况下、可能会移除12V 电源、我仍然需要通过将5V 输出连接到其他电源轨来保持输出电压上升。

如果 SW 节点被拉至接地而不是高阻态、那么电流可能会在没有控制的情况下流过电感器、这是否是4iwk?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 EN 拉至 GND、然后 SW 应为高阻态