请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS562200 您好!
我正在考虑使用 TPS562200将12v 转换为5V 电源。
在某些情况下、可能会移除12V 电源、我仍然需要通过将5V 输出连接到其他电源轨来保持输出电压上升。
如果 SW 节点被拉至接地而不是高阻态、那么电流可能会在没有控制的情况下流过电感器、这是否是4iwk?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.