主题中讨论的其他器件: TPS548A20
您好、管理员、
我有一个有关 TPS548B22的问题、需要您的帮助来解决。 谢谢。
RSP 和 RSP 的现有连接遵循 EVM、但与 Webench 电路不同。 您能告诉我哪一个更好吗?
2.对于波特图、我是否应将 VOSNS 连接更改为 FB 连接? 请参考图片。 谢谢。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Gerold、您好!
感谢您的回复。
由于该部件具有差分遥感功能、我能否将 P3R10放置在远离控制器的位置以补偿 PCB 电源平面的压降? 如果是这种情况、为什么 RSP 和 RSN 连接到 FB 电阻器的底部? 不是 P3R10?
2.如果我要使用 P3R10 来测量波特图、 则 P3R10远离控制器、P3R7连接到本地 Cout。 那么波特图不是波特图的完整部分? 因此、我将移动 P3R7以连接到 FB 电阻器的顶部。 请告诉我您的建议。 谢谢。
此致、
是的
Gerold、您好!
如果我移动 P3R10的迹线以连接到远程负载并使用 P3R10进行波特图测量、则 P3R7用于本地电压感测。 AP300的注入从 P3R10开始、流经 TPS548B22的系统、然后返回 P3R10。 在这种情况下、P3R7的电压感应不会出现在该系统中、因此波特图将不正确。
我提出这个问题的原因是、当我们测量 TPS548A20的波特图时、本地 FAE 建议我们在注入环路内移动 P3R7的连接、以确保波特图正确。
您能否告诉我哪一个更准确地连接 P3R7? 谢谢。
此致、
是的