This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:TPS548B22电路

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22, TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862939/tps548b22-tps548b22-circuit

器件型号:TPS548B22
主题中讨论的其他器件: TPS548A20

您好、管理员、

我有一个有关 TPS548B22的问题、需要您的帮助来解决。 谢谢。

RSP 和 RSP 的现有连接遵循 EVM、但与 Webench 电路不同。 您能告诉我哪一个更好吗?  

2.对于波特图、我是否应将 VOSNS 连接更改为 FB 连接? 请参考图片。 谢谢。  

此致、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YC:

     我更愿意添加与 RSP 和 RSN 引脚串联的10欧姆电阻以及与这些引脚并联的1nF 电阻-如果电路中存在任何噪声、可以帮助滤除。

    我看不到上面显示的电路问题。 您能不能具体说明您对波特图的疑问 是什么?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    感谢您的回复。  

    由于该部件具有差分遥感功能、我能否将 P3R10放置在远离控制器的位置以补偿 PCB 电源平面的压降? 如果是这种情况、为什么 RSP 和 RSN 连接到 FB 电阻器的底部? 不是 P3R10?

    2.如果我要使用 P3R10 来测量波特图、 则 P3R10远离控制器、P3R7连接到本地 Cout。 那么波特图不是波特图的完整部分? 因此、我将移动 P3R7以连接到 FB 电阻器的顶部。 请告诉我您的建议。 谢谢。

    此致、

    是的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P3R7是顶部和右侧的0欧姆电阻。  

    P3R10是连接到顶部 FB 电阻器的电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      P3R10是用于波特图测量的电阻器、您可以在其中注入信号。  

    由于 P3R10是电压检测路径的一部分、P3R10电阻器的顶部连接应靠近远程负载。 电阻器可以靠近 IC -但走线应连接到远端

    P3R7不用于波特图测量。  VOSNS  用于监测 IC 内部电路要使用的输出电压。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    如果我移动 P3R10的迹线以连接到远程负载并使用 P3R10进行波特图测量、则 P3R7用于本地电压感测。 AP300的注入从 P3R10开始、流经 TPS548B22的系统、然后返回 P3R10。 在这种情况下、P3R7的电压感应不会出现在该系统中、因此波特图将不正确。  

    我提出这个问题的原因是、当我们测量 TPS548A20的波特图时、本地 FAE 建议我们在注入环路内移动 P3R7的连接、以确保波特图正确。  

    您能否告诉我哪一个更准确地连接 P3R7? 谢谢。

    此致、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YC:

    对于波特图检查、建议 在  绘制时断开 P3R7并将 VOSENS 连接到 P3R10和 P3R12之间的网络。 并将 P3R10更改为20~70 Ω 之间的值、通常建议使用51 Ω、P3R10的噪声注入。 这将使噪声注入 VOSENS 和 FB 环路。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    感谢您的反馈。 您能否帮助检查连接是否正确。 谢谢。

    当我想测量波特图时、它会注入来自 R1的噪声。  

    放置时:我将 R1、R2和 R5放置在负载侧、并将差分走线路由回控制器以补偿压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YC、您好、正确、推荐使用51欧姆左右的注入电阻器。

    裕昌