This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62095:SW#39的交流规格最大电压额定值数据

Guru**** 2797615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868350/tps62095-ac-spec-of-sw-s-max-voltage-rating-data

器件型号:TPS62095

大家好、

我的客户正在使用 TPS62095 作为解决方案,并想问:

  我们是否有要    提供的 SW 最大额定电压数据的交流规格?

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对此有任何快速反馈?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们对假日期间的延迟答复表示歉意。

    对于 TPS62095、SW 引脚(开关时)的交流(小于10ns)可解决方案最大额定值为:最小值=-3.0V、最大值= 10V。

    此致、Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann、您好!

    感谢您的回复!

    Andy