您好!
我对 LM317DCY 性能有疑问 、其中一个是 如何计算其输出电压容差。 我知道两个电阻器 R1和 R2的变化,{Vout=Vref*(1+R2/R1)}可能导致其输出变化。 在数据表中提到 Vref 的值是恒定的。 这意味着我们只需使用以下因素计算其容差
电阻容差
LM317的线路调节
LM317的负载调节
以上3 种变化都近似高斯。 没错吗?
对于我们 可以 在其数据表中找到 Vref 容差的某些器 件、例如 TL431AID、有25mV 型号、我可以使用它计算 TL431AID 的输出电压容差。 对吗?
最后一个问题是、您能否推荐用于电路板 ADC (1.6V 或3.3V) 校准的基准电压电源 IC?
谢谢
胡尔特
邵慧武