This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:LM317DCY

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831822/lm317-lm317dcy

器件型号:LM317

您好!

我对 LM317DCY 性能有疑问 、其中一个是 如何计算其输出电压容差。 我知道两个电阻器 R1和 R2的变化,{Vout=Vref*(1+R2/R1)}可能导致其输出变化。 在数据表中提到 Vref 的值是恒定的。 这意味着我们只需使用以下因素计算其容差

电阻容差

LM317的线路调节

LM317的负载调节

以上3 种变化都近似高斯。 没错吗?  

对于我们 可以 在其数据表中找到 Vref 容差的某些器   件、例如 TL431AID、有25mV 型号、我可以使用它计算 TL431AID 的输出电压容差。 对吗?

最后一个问题是、您能否推荐用于电路板 ADC (1.6V 或3.3V) 校准的基准电压电源 IC?  

谢谢

胡尔特

邵慧武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shao、

    您可以根据以下变量确定输出电压的容差。
    我将假设您需要在数据表温度范围内使用 LM317。
    一般而言、大多数参数通常采用正常分布。  
    调整电流可以是最坏情况的计算、也可以假设是正常分布。

    我们需要更多有关 ADC 应用的设计细节来提供建议、例如电流消耗和温度范围。
    不过、通常情况下、ADC 对噪声非常敏感、您需要超低噪声 LDO。  如果容差绝对关键、您可能还需要考虑精密基准、例如在使用电源轨作为基准的 ADC 中。  有关 ADC 电压基准注意事项、请参阅 TI 文档 slyt339.pdf、slyt355.pdf 和 slyt331.pdf。

    1、基准电压、电阻器反馈网络和调节电流
    数据表中的公式(1)给出了根据基准电压、电阻器反馈网络和调节电流来确定输出电压的数学方法。
    作为设计人员、您将负责所选的电阻器容差。  通常、它们被选为1%或0.1%电阻器。  "电气特性"部分的数据表中给出了基准电压和容差。  对于该组件、它被列为1.25V 的标称值、最小值为1.2V、最大值为1.3V。  调整电流的额定值为50uA、最坏情况下为100uA。

    2.线路调整
    根据直流输入电压的变化给出了额外的容差。
    第6.5节"电气特性"给出了整个温度范围内的最大线路调节率为0.07%/V

    3.负载调整
    根据直流输出负载电流的变化给出了额外容差。
    第6.5节"电气特性"给出了输出电压低于5V 时的最大负载调节值为70mV、或输出电压的1.5%、适用于高于5V 的任何情况。

    4.线路瞬变
    如果您有任何线路瞬态条件、这可能会导致输出电压扰动。
    这通常需要在电路中根据输入滤波器、输出滤波器和您添加的任何其他补偿来确定特征、例如馈电流电容器或顶部设定点电阻器上的 RC 网络。

    输入纹波
    通常、电源抑制比(PSRR)足够高、因此输入上的纹波(例如馈入 LDO 的另一个开关电源产生的纹波)可以忽略不计。  例如、该 LDO 在10kHz 时的 PSRR 为60dB、但在1MHz 时仅为20dB。

    6.负载瞬态
    如果您有负载瞬态条件、这将导致输出电压扰动。  其大小将取决于瞬态的幅度和速度、LDO 的带宽以及设计中的输出滤波或输出电容器。  这通常需要针对您的设计进行特性描述。  图3和4给出了一些您可能希望查看的负载瞬态响应示例。

    如果我已回答您的问题、请单击下面的"已解决"按钮。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    感谢您的快速响应和清晰回答。

    1. 用于负载调节。 我们的应用为 3.3V@100mA (最大电流100mA)、变化为40mA。 我能否参考典型特性图1 Vout=10V 曲线中的哪一条?  曲线显示了整个温度范围内的偏差仅为4-5mV。
    2. 我是否需要考虑输出电压温度稳定性? 我认为我可以忽略它,因为线路调节和负载调节都包括温度影响。  对吗?
    3. 为了实现长期稳定性、如何了解 uint % 1k 小时。 这意味着什么?

    谢谢

    邵慧武