This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:1.2V 模式下三星器件的充电电流

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856483/tps2544-charging-current-for-samsung-devices-in-1-2v-mode

器件型号:TPS2544
您好!

我的客户有疑问。 TPS2544在1.2V 模式下是否为 Samsung 设备充电5V/2.1A?

根据下面的主题、它无法处理 Samsung 设备。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/264889/926929

此外、如果有受支持的设备列表、请向我显示或通过内部电子邮件发送。

此致、
Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    1.2V 充电方案可在2.0A 的电流下充电。 在器件进入1.2短接模式之前、TPS2544支持在 DCP-自动模式下进行此充电。  

    谢谢、

    Emma