请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2544 您好!
我的客户有疑问。 TPS2544在1.2V 模式下是否为 Samsung 设备充电5V/2.1A?
根据下面的主题、它无法处理 Samsung 设备。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/264889/926929
此外、如果有受支持的设备列表、请向我显示或通过内部电子邮件发送。
此致、
Kazuto