This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:EM1402EVM

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856558/em1402evm-em1402evm

器件型号:EM1402EVM

您好!

我将 EM1402EVM 与 LAUNCHXL-TMS57004搭配使用 、我对开始主动平衡所需的值有一个疑问。 在代码中、该值必须大于0.005、产生该值的原因是什么? 它是开始平衡的最低电压、还是意味着其他什么?

代码是 TMS570BMS。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是示例代码中用于定义何时开始平衡的电池之间的电压增量。 这只是意味着、如果电荷较少的电池和电荷最多的电池之间的差异大于0.005V、则程序会执行平衡序列。 这只是一个示例、您可以根据您的应用定义此数字需要的值。  

    此致、

    Leslie