Other Parts Discussed in Thread: TPS61088, TPS61178
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61178 主题中讨论的其他器件:TPS61088、
您好!
我正在尝试找到与 MP3431兼容的器件、但我可以找到的唯一解决方案是 TPS61178和 TPS61088、
是否有更接近的解决方案基于以下要求或与 MP3431兼容? 谢谢!
输入工作电压:2V ~ 5V
输出工作电压:4.5V ~ 16V (如果高达20V、则更好)
支持大约30W 的输出功率
可编程 或可设置的输入电流限制
输出电压为4.5V、输入电压为3.6V 时、10mA 负载的效率大于90%
在电流为9V、输入电压为3.6V 时、3A 负载的效率大于90%
软启动
短路和过热保护
此致、
Patty Chuang