This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:交叉参考

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088, TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868510/tps61178-cross-reference

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件:TPS61088

您好!

我正在尝试找到与 MP3431兼容的器件、但我可以找到的唯一解决方案是 TPS61178和 TPS61088、

是否有更接近的解决方案基于以下要求或与 MP3431兼容? 谢谢!

输入工作电压:2V ~ 5V  

输出工作电压:4.5V ~ 16V (如果高达20V、则更好)  

支持大约30W 的输出功率  

可编程 或可设置的输入电流限制  

输出电压为4.5V、输入电压为3.6V 时、10mA 负载的效率大于90%  

 在电流为9V、输入电压为3.6V 时、3A 负载的效率大于90%  

软启动  

短路和过热保护  

此致、

Patty Chuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们有一个新器件、让我们离线讨论它。 您可以向我发送电子邮件。