This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:TPS61089升压转换器

Guru**** 2582815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, PMP9779, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863271/tps61089-tps61089-boost-converter

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件: PMP9779TPS61022

您好!

我的 TPS61089器件有问题。 当 EN 为低电平时获得3.8v o/p、当 EN 为高电平时获得5V o/p。 i/p 为4.2V、o/p 为5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    当 EN 为低电平时、TPS61089禁用、Vo 通过上部体二极管连接到 Vin。 因此 Vo=Vin-0.4V (0.4V 是体二极管压降);

    当 EN 为高电平时、TPS61089被启用、Vo=5V 目标电压。

    因此它工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    根据数据表引脚7 (EN)是逻辑输入、逻辑高电平将启用器件、逻辑低电平将禁用器件并将其转换为关断模式。 在 EN =低电平期间禁用输出的任何其他选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您需要在输出侧添加断开 MOSFET (或负载开关)。  您可以参考 TI 参考设计 PMP9779进行参考。

    因此、您还可以选择具有负载断开功能的 TI 器件、例如 TPS61022。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也被这种你称之为"正常"的行为所吸引/惊讶。

    通常情况下、从未启用的电源期望输出为0V。

    此外、我们使用 TPS61089-742 EVM 观察到、当负载电流超过约400mA 时、稳压开始崩溃。

    我们本来希望它支持高达2A 的电流。 这是不是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    对于升压转换器、有些升压转换器具有负载断开功能、有些升压转换器没有负载断开功能。  对于 TPS61089、如果您查看数据表中的方框图、则可以看到输入通过体二极管连接到输出。

    当输入电压为5V 时、TPS61089可支持12V 输出电压/2A