This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF16821-Q1:输出电压计算

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF16821-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867930/buf16821-q1-output-voltage-calculation

器件型号:BUF16821-Q1

您好、先生、

我的客户在 其系统上使用 BUF16821-Q1、并在 VS = 13.5V 时将 V16设置为35 (Dec)。

下面是我的问题。

1.根据规格第10页上的公式1,V16上的预期电压应为 Vout=13.5V*35/1024 = 0.4614V,这是正确的吗?

2.在规格的第3页上、输出精度应为+/-50mV、这意味着 V16上的输出电压应为0.4114V~0.5114V、这是正确的吗?

3.客户测量电路板(10件),测量电压约为0.396V,远低于我们的预期,这是否正常? 我们可以检查一下该设置是否有任何异常?

非常感谢、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的发帖。 我已将此主题分配给负责支持此器件的工程师、但由于美国假日、响应可能会延迟。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    由于您将此主题设置为紧急状态、我继续查看了数据表、而不是等待该器件的专家休假回来。 根据我对数据表的评论、以下是您的问题答案。

    1.是的、正确。

    为此、我们需要考虑测量条件。 从数据表中图2和3的曲线可以看出、DAC 的标称电压输出将取决于 负载。 因此、我们无法将该50mV 精度视为 整个 负载电流范围内的绝对值。 相反、在给定负载电流下、该50mV 应被视为来自标称值的精度。

    3. 我怀疑客户由于负载增加而看到 DAC 输出降低。 同样、请使用图2和3中的曲线来考虑负载 电流导致的较低电压。

    我希望这种解释对您有所帮助。

    此致、

    辽卡特