您好、先生、
我的客户在 其系统上使用 BUF16821-Q1、并在 VS = 13.5V 时将 V16设置为35 (Dec)。
下面是我的问题。
1.根据规格第10页上的公式1,V16上的预期电压应为 Vout=13.5V*35/1024 = 0.4614V,这是正确的吗?
2.在规格的第3页上、输出精度应为+/-50mV、这意味着 V16上的输出电压应为0.4114V~0.5114V、这是正确的吗?
3.客户测量电路板(10件),测量电压约为0.396V,远低于我们的预期,这是否正常? 我们可以检查一下该设置是否有任何异常?
非常感谢、
Patrick