This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63002:VINA 引脚上的加电流消耗

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868002/tps63002-power-on-current-consumption-at-vina-pin

器件型号:TPS63002
主题中讨论的其他器件:TPS63802

尊敬的所有人:

我想问 一下 VINA 引脚上的加电流消耗。

在数据表中、有以下静态电流(IQ)、但没有对 IC 启动时的电流消耗进行说明。

请告诉我 IC 启动时的 VINA 电流消耗。

(尤其是负载(Iout)为500mA)。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey:

    VINA 主要用于内部电路、在负载为500mA 的正常运行期间消耗少量电流。

    我想知道您为什么关心这个价值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Miniqiu

    我的客户尝试使用此器件在输入电压= 4 ~ 5.5V 时输出 Vout = 5V/Iout = 500mA。
    此外、它们还尝试在启动时通过放置分压电阻器来启用 Vin = 3.6V 时的 IC、如以下电路所示

    (因为 VINA 的 UVLO 阈值为 max1.8V)

    *在 VINA 之前连接一个0.1μF μ F 电容器。

    当以下电路启动时、VINA 电流消耗会导致分压电阻器中的压降、从而导致 VINA 引脚上的电压下降、并且存在启动后将应用 UVLO 的问题。
    此外、客户还询问我们推荐分压电阻器的值。
    我想向大家介绍一下 VINA 的电流消耗。
    如果有分压器的建议值、请告诉我。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey:

    我明白你的观点。  

    我没有 VINA 电流的确切值。 我们的团队都是圣诞节的时候来的。  

    我是否可以知道客户想要的阈值精度是多少? 我们有 TPS63802,它非常适合用于使能阈值的高精度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    执行所需操作的正确方法如下所示:


    R3/C4 Ω VINA 滤波器、R3不应大于100 μ F。 您应使用单独的分压器 R4/R5设置输入电压阈值。

    但是、正如您在上一个主题中所讨论 的、TPS6300x 的 EN 阈值不精确、不能用于定义用于打开器件的精确输入电压电平。 阈值不是1.2V、而是介于0.4V 和1.2V 之间

    请使用其他电压监控器电路或具有精确 EN 阈值的其他器件、例如 TPS63802。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moniq、Milos:

    感谢你的答复。

    例如、如果在以下电路中激活器件、则 R3上的压降会导致 VIN 引脚上的电压与 VINA 引脚上的电压之间产生差异。

    如果 VIN 引脚和 VINA 引脚之间存在电压差、是否存在任何工作异常?

    此外、VIN 引脚和 VINA 引脚之间的电压差是否存在容差?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    我们没有对器件的 VIN 和 VINA 之间的电压差进行表征。 VINA 是内部控制电路的电源、并且必须与 VIN 处于同一电压。  

    此致、
    密耳