主题中讨论的其他器件:TPS63802
尊敬的所有人:
我想问 一下 VINA 引脚上的加电流消耗。
在数据表中、有以下静态电流(IQ)、但没有对 IC 启动时的电流消耗进行说明。
请告诉我 IC 启动时的 VINA 电流消耗。
(尤其是负载(Iout)为500mA)。
此致、
是的、奥特伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,Miniqiu
我的客户尝试使用此器件在输入电压= 4 ~ 5.5V 时输出 Vout = 5V/Iout = 500mA。
此外、它们还尝试在启动时通过放置分压电阻器来启用 Vin = 3.6V 时的 IC、如以下电路所示
*在 VINA 之前连接一个0.1μF μ F 电容器。
当以下电路启动时、VINA 电流消耗会导致分压电阻器中的压降、从而导致 VINA 引脚上的电压下降、并且存在启动后将应用 UVLO 的问题。
此外、客户还询问我们推荐分压电阻器的值。
我想向大家介绍一下 VINA 的电流消耗。
如果有分压器的建议值、请告诉我。
此致、
是的、奥特伊