请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5907 您好、专家、
我将比较采用 X2SON 封装的 LP5907和 TLV742。 我是否可以知道 LP5907的散热焊盘是否像 TLV742那样以电气方式连接到 GND 节点? 原因数据表中的 LP5907引脚定义表明它可以连接到 GND 或保持悬空、因此我认为不是这样。 TLV742假设散热焊盘以电气方式连接到 GND。
我想知道、即使我们将 LP5907散热焊盘连接到 GND、在相同的工作条件下、建议使用的解决方案 LP5907或 TLV742是什么?
谢谢你。
Allan