This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:Vs TLV742散热焊盘

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868582/lp5907-vs-tlv742-thermal-pad

器件型号:LP5907

您好、专家、

我将比较采用 X2SON 封装的 LP5907和 TLV742。 我是否可以知道 LP5907的散热焊盘是否像 TLV742那样以电气方式连接到 GND 节点? 原因数据表中的 LP5907引脚定义表明它可以连接到 GND 或保持悬空、因此我认为不是这样。 TLV742假设散热焊盘以电气方式连接到 GND。

我想知道、即使我们将 LP5907散热焊盘连接到 GND、在相同的工作条件下、建议使用的解决方案 LP5907或 TLV742是什么?

 

谢谢你。

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、  

    我已经查看了采用 DBV 封装的 LP5907的接合图。 散热焊盘以电子方式连接到器件的 GND。  

    此致、  
    Jason Song