请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A4101 您好!
下面是运行条件。因为终端客户需要测试短路保护。
我们的客户想知道 TPS7A4101是否支持短路保护?
如果不是、您可以提供一些建议。
谢谢
输入电压:24V
输出电压:9V
输出电流:50mA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.