This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4101:它是否支持短路保护?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868324/tps7a4101-does-it-support-short-circuit-protection

器件型号:TPS7A4101

您好!

   下面是运行条件。因为终端客户需要测试短路保护。

我们的客户想知道  TPS7A4101是否支持短路保护?

如果不是、您可以提供一些建议。  

谢谢  

   输入电压:24V  

   输出电压:9V

   输出电流:50mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    该器件具有电流限制保护功能、可在短路期间限制输出电流。 如果器件温度达到170C、器件还具有热关断保护。 由于短路事件中过热、应结合两种保护措施来保护器件。  

    此致、  
    Jason Song