请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS543C20 我们在项目中使用可堆叠 TPS543C20RVFT 稳压器为 Zynq Ultrascale+ SoC (19EG)提供0.85V 电压。 通过铁氧体磁珠(π 型滤波器)提供主器件和从器件的5V 输入。 在5V 输入下、纹波大约为28.8mV、而在主输入铁氧体磁珠57.6mV 之后、在从输入铁氧体磁珠86.4mV 之后(请检查波形)
能否知道铁氧体磁珠后纹波的振幅为何增加?
下面还给出了电路图