This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:在12V POE OUT 和负载之间添加开关时、MOS 会烧断至短路

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866647/tps23754-when-adding-a-switch-between-12v-poe-out-and-load-the-mos-is-burnout-to-short

器件型号:TPS23754

降级:

我有疑问、

如原理图所示、在负载和12V PoE 输出之间添加 Q6 MOS 开关。 但是、当 MOS (PN:AO3407) Q6闭合时、某个点存在峰值电压、如下图所示。 此时、MOS Q12 (器件型号:SI4850EY)断开为短路。

 左侧电路与 TPS23754演示电路保持相同。 如果我将 MOS Q12更改为 schotty 二极管、这是可以的。 但 在处有3.3V 阶跃  

请给我一些建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    是否可以使用额定电压更高的 FET、例如80V 或100V?  

    此外、您能否拍摄示波器照片、同时添加次级同步 FET 的栅极?  

    我想知道 schotty 二极管是否达到击穿电压。 我们可以尝试用齐纳二极管替换。  

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1:我已将 SI4850EY 更改为 SI4848DY (其额定电压为150V)、但是、击穿也可能在几个开关时间后发生。

    问题2:当我将 FET 更改为 schotty 二极管时、不会发生过冲。  

    下图是 FET 的栅极与漏极波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道、与 schotty 二极管相比、FET 解决方案的主要优势是什么?

    我是否可以使用二极管解决方案来解决这个问题?

    或者、当负载开关关断时、您认为 FET 过冲的原因是什么。 是否有更好的方法来降低 FET 电路中的过冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看您发送的原理图、可以看到连接到串联 FET 栅极驱动器的电容器为47pF、而我们的 EVM 为100pF。 这将导致 FET 的导通和关断速度减慢。 可能会发生的情况是、两个 FET 同时导通、这会导致这种行为。 尤其是当串联 FET 应关断时、电压阶跃在周期中发生、这表明存在这一问题。 此外、电容器的额定电压仅为16V。 快速计算表明、该节点的电压最高可达24V。 这意味着运行期间的实际电容器值甚至更低。  

    我建议按照我们的设计将电容器更改为100pF/50V。  

    如果这可以解决您的问题、请通过标记 E2E 主题来指明。 谢谢!

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。 喜欢。