Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ25100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ25150、 BQ25100您好!
客户正在考虑具有以下规格的电池。
・充电电压:3.7V
・μ A 充电电流:~100mA
・输入电压:5V (通过耳机底座或外壳)
・40mAh 电池
・2并联(80mAh)
您能告诉我建议的并联电池充电 IC 和设计示例吗?
客户对电池的并联使用有以下问题:
・Ω 保护、当电池一侧关断时
・如何处理电池变化
请介绍最佳的充电解决方案
此致、
Yusuke