This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 两节并联电池的设计

Guru**** 2826145 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ25100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868021/about-design-for-two-parallel-batteries

主题中讨论的其他器件:BQ25150BQ25100

您好!

客户正在考虑具有以下规格的电池。
・充电电压:3.7V
・μ A 充电电流:~100mA
・输入电压:5V (通过耳机底座或外壳)
・40mAh 电池
・2并联(80mAh)

您能告诉我建议的并联电池充电 IC 和设计示例吗?

客户对电池的并联使用有以下问题:
・Ω 保护、当电池一侧关断时
・如何处理电池变化

请介绍最佳的充电解决方案

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    我们假设电池将始终连接、老化和自我平衡。  我不知道任何特殊的连接过程或设备。  我建议使用 BQ25100系列进行简单充电、或使用 BQ25150获得更多功能。

    此致、

    Jeff